This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RF:读取 SRAM 期间出现的 ADC 杂散

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818097/adc12d1800rf-adc-spurious-seen-during-read-sram

器件型号:ADC12D1800RF

尊敬的先生
我开发了一款具有 TI ADC12D1800RFIUT、FPGA 和 ZBT Cypress SRAM 的电路板。
在硬件中、每个 ADC/SRAM 由一个单独的 LDO 供电。
FPGA VCCC/AUX 内核电压由直流/直流稳压器供电。

遇到的问题
--------
1) 当 FPGA 执行 SRAM 读取操作时、我遇到了 ADC 杂散。
2) 当 FPGA 执行写 SRAM 操作时、不会出现太多伪波。
3) 当 FPGA 不执行任何读取/写入 SRAM 操作时、ADC 性能良好。

我做了什么
--------
a.)我曾尝试降低 SRAM 时钟、杂散将仅跟随谐波。 我还尝试将数据切换率从100%降低到25%、杂散会在整个频谱范围内传播。
ADC 频谱以供您参考。 ADC 模拟输入端接至50欧姆。

我还尝试了以下方法
b)激活 ADC 测试模式在执行 SRAM 读取操作时、ADC 测试模式被验证为正确。 这意味着 SRAM 和 ADC 之间没有任何数字串扰干扰。

我已经阅读了数据表、TI 建议 AGND/DGND 不需要任何隔离、并且可以连接在一起。
是否有人对上述问题有任何解决方案/建议?

希望尽快收到您的回复

此致、
Alex

在 SRAM 处于空闲状态时捕获 ADC 数据(无 SRAM 读取/写入)

 连续读取 SRAM 时捕获 ADC 数据

 连续写入 SRAM 时捕获 ADC 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们将更深入地研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan