This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:ADS1120 RTD 校准

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817752/ads1120-ads1120-rtd-calibration

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件:ADS1220

 你(们)好,先生。

SETUP_ADS1220 (ADS1220_MUX_AIN0_AIN1、ADS1220_OP_MODE_NORMAL、     

                       ADS1220_conversion 单次触发、ADS1220_data_rate _600SPS、ADS1220_gain_8、ADS1220_use_PGA、    

                       ADS1220_IDAC1_AIN3、ADS1220_IDAC2_DISABLED、ADS1220_IDAC_CURRENT_1000_UA、ADS1220_VREF_EXT_REF0_Pins、ADS1220_TEMP_SENSOR_OFF);     

                       PGA:开

                       增益:8x

                       IDAC1 AIN3

                       IDAC:1000uA

                       VREF EXT_REF0_PINS

但19358/65535 * 1.5V/8/0.001mA=55.4 Ω

在 27度110phm 时为 PT100。  

我们是否设置了任何错误?

e2e.ti.com/.../pt100-method.pdfe2e.ti.com/.../PT100-specification.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    有一些未知的东西、例如 RTD 类型(2线、3线或4线)和所使用的基准电阻器。  计算显然是以系数2计算的、我假设它与满量程范围有关。  您实际上应该以比例方式进行此测量。  RTD 与基准电阻的比率等于(Rref*输出代码)/(0.5*代码总数*增益)。

    例如、如果您使用的是电流为1mA、增益为8的2线 RTD、且基准电阻为1.5k Ω、则可以计算出 RTD 为(1.5k*19358)/(32767*8)= 110.7欧姆。

    我建议查看以下信息:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Bob。

    `s 您的教学、分享精彩内容。

    此致、

    Philip