This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A 应用问题的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817341/afe5808a-questions-for-afe5808a-application-issues

器件型号:AFE5808A

各位专家:

我们的客户正在使用我们的 AFE5808A 并遇到以下问题、您能否帮助了解原因? 我们能否进一步优化它?

问题:

当 TGC 电路控制接收器增益变化时、将会看到正弦波包络叠加在接收信号上(下图中以红色和绿色标记)、但当 TGC 电路输出恒定时、不会看到此包络。 客户还检查了我们的 EVM 板、它表现出类似的行为。

问题:

在接收信号上叠加这种包络的原因是什么? 有什么方法可以优化它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、  

    这可能是来自其直流/直流转换器的电源噪声。 EVM 默认电源是易于使用的直流/直流转换器。   有关 AFE 测量的详细信息、我们使用线性电源。 对他们来说,最好先对正弦信号频率进行分频,然后再跟踪回系统并查看源位置。  

    AFE5808A 广泛用于许多系统;我们没有听到这个问题。  

    谢谢!