This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:TSW1400+AFE5809 EVM

Guru**** 2887700 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817800/afe5809evm-tsw1400-afe5809-evm

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

大家好、团队、

客户将 AFE5809 与 TSW1400配合使用。他们有以下问题:

TSW1400 GUI 左侧的"Select ADC"下拉列表无法找到 AFE5809EVM 评估模块用户指南中提到的 AFE5809_09_14b。 仅限 AFE5809_16x、AFE5809_14x 和 AFE5809_12x。您能否向客户提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您可以将"AFE5809_14x"用于14位模式和14x 串行化、将"AFE5809_16x"用于16位模式和16x 串行化。