This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1222:ADS1222功能

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1222, ADS1220, ADS1232, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817810/ads1222-ads1222-functionality

器件型号:ADS1222
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS1232ADS124S06

您好、SIR/Mam

我正在为我的电路探索 ads1222 IC。它将用于感测采用4线配置的负载单元的重量。

我想知道,

此 IC 可提供多大的增益?? 此 IC 的增益是否可编程??

另外、请推荐一些具有2个差分通道输入和经济高效的其他 IC。!!

正在等待您的回复!!!

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tirthal、

    ADS1222不是进行称重传感器测量的最佳器件、因为您无法进行超过2.5V 激励(最大基准输入电压为2.5V)的比例式测量。  此外、ADS1222没有用于增益的 PGA、因此需要外部增益。  

    一些备选器件包括 ADS1232、ADS1220和 ADS124S06。  这些器件均接受5V 基准电压、增益最高可达128。  价格会因可能包含的其他功能而异。

    此致、

    Bob B