This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC38RF83 JESD204B 格式可选(9000 MSPS、L=8、TX=2、16位、2个 IQpairs、 插值=18)

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817386/dac38rf83-dac38rf83-jesd204b-format-possible-9000-msps-l-8-tx-2-16bit-2-iqpairs-interpolation-18

器件型号:DAC38RF83

您好论坛、

我们确实需要使用以下 DAC 设置

fDAC = 9000 MSPS

L = 8

TX 的编号= 2

输入分辨率= 16

每个 DAC 的 IQ 对= 2

内插= 18 ->输入速率为500MSPS

问题是在“表9”中。 不包括数据表插值中 DAC38RFxx 的 JESD204B 格式。

这是否意味着在此配置中不可能使用内插18?

如果是,我们想了解为什么不可能这样做? 限制因素是什么?

在4个切片和 fDAC = 9000 MSPS 的情况下、是否有另一种方法可获得500MSPS 的输入速率?

非常感谢你的帮助

此致

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoph:

    你是对的。  不支持该特定模式组合。  器件可支持的模式组合存在限制。  这种特殊组合已从清单中删除。

    我们之前已与您的同事讨论过这种模式的必要性。  我承认它非常适合您的要求;但是、对于该器件系列、您将不得不使用稍高或稍低的数据速率来保持双 DUC 运行。

    -RJH