This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 芯片 ADC32RF80配置参考文件"SBAA22"中的大多数寄存器不存在于数据表中。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817640/most-of-the-registers-in-the-chip-adc32rf80-configuration-reference-file-sbaa226-do-not-exist-in-the-data-sheet

器件型号:ADC32RF80

我想知道寄存器的配置顺序、但当我查看 SBAA226B 文档时、我感到困惑。 该文件中的许多寄存器不存在于数据表中、也不存在于数据表中的许多寄存器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置文件用作 ADC32RFxx GUI 的一部分。  GUI 有助于根据您的规格和要求设置器件。  对 EVM 的设置满意后、您可以转储寄存器文件并获得用于传输到系统的正确脚本。  

    正确、数据表中未定义许多寄存器。  这些通常控制专有修整以实现最佳功能、 由于专有原因、文档中未对此进行说明。

    -RJH