This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三个 DAC 卡中的一个出现问题

Guru**** 2946280 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817762/problems-with-one-of-three-dac-cards

器件型号:DAC37J82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J84、 LMK04828

请在下面找到我们最初以德语发布的查询。 翻译由没有技术背景的人员完成。

此问题需向您的分销商提出正式索赔。

谢谢、此致

集成 LMK04828B 的两个内部 VCO 无法在2370 - 2630MHz 或2920 - 3080MHz 的指定频率范围内运行。 可调频率恰好在范围内或旁边。 因此、输出频率不能精确设置为160MHz (分频)、而只能设置为大约158.5MHz。 测试的两种设置为:

将 VCO0设置为2400MHz、将分频器设置为15以分频为160MHz。

将 VCO1设置为3040MHz、将分频器设置为19以分频为160MHz。

对于三个电路板中的两个、此设置工作正常、并且 PLL2处于锁定状态。 PLL1已正确锁定所有三个电路板。

第三张卡是 NOK。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valentin、

    由数据转换器组测试的 DAC37j84 EVM 只能受用户软件 GUI 中定义的 DAC 功能的限制。 请参阅下面的 GUI 中的几个参数。

    遗憾的是、EVM 电路板车间的测试功能无法扩展到上述客户的特定测试用例。 然而、LMK04828是由 TI 时钟组完成的已发布器件、在将 VCO 范围放置在 EVM 上之前、应在 ATE 生产测试中测试。 我建议客户在将 LMK04828配置为特定情况时、通过发布他们看到的确切问题来联系 TI 时钟组。 他们是时钟支持领域的专家、能够比我们更好地提供帮助。 您可以在 E2E 论坛上的计时下访问它们。

    感谢您的理解。