This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:ADS1282EVM-PDK 附加电源原理图和 USBStyx

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5509A, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817116/ads1282evm-pdk-ads1282evm-pdk-additional-supply-power-schematics-and-usbstyx

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TMS320VC5509AADCPro

大家好、TI 社区!

我在开始安装 USBStyx 驱动程序时遇到了一些问题。 我已成功安装 NI-Visa 驱动程序(TMS320VC5509A)和 ADCPro (版本为1.1.0)。 但是、当我运行 ADCPro 并单击电路板菜单时、会显示"DSP not ready... 重试"。 我知道有人有这样的问题、问题已经解决了、但我想确保我正确连接了所有电源和其他电源吗?  

我阅读了 EVM 板的文档、发现跳线 J12应该断开连接、但当我断开连接时、电路板无法正常工作、PC 的属性菜单不显示连接正常、LED D2不亮。 这就是我连接 J12的原因。 我已附上下面的原理图。 请不要判断我、我没有其他组件、我创建了用于为板提供这些组件的计划。  

正如您看到的、输入电压的值并不完美。 -4、84V 用于-5VA、+/- 9、6V 用于 Va+/-。 我用万用表测量。 这是否是安装 USBStyx 驱动程序并确保一切正常的完美选择?  非常感谢!!! 很抱歉我的英语很差!

此致、

Osim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom!  

    现在、一切都好了!  我和我的一个朋友一起解决了这个问题。  

    我第一次在 PC 上安装了 ADCPro 版本1.0.0、操作系统是 Windows XP。 但这没有帮助。

    之后、我下载了较新的 ADCPro 版本2.0.0以及 ADS1282EVM-PDK-SW、并安装到装有 Windows 7操作系统的 PC 上。 有以下链接:  

    http://www.ti.com/tool/ADCPRO?keyMatch=adcpro%20download&tisearch=Search-EN-Everything

    http://www.ti.com/tool/ADS1282EVM-PDK?keyMatch=ads1282evm-pdk&tisearch=Search-EN-Everything  

    但是、除了那时我返回跳线 J3以将 SEL 连接到 DVDD 时、它仍然不起作用、如文档"sbaud144d 中的图6所示。 (2016)"。 我不知道为什么第一次未正确连接跳线 J3。 我必须很细心 :)

    此外、J12应保持连接、如图8所示。 当您需要使用外部电源时(如+/-10和-5V)。 在   安装 ADCPro 之前、我已经安装了 driver libusb-Win32设备、因此我禁用了它。 也许我犯了个错误、我不确定我自己的话、但在我的 PC 中、软件可以正常工作。

    感谢您的反馈。 顺便说一下,独立日快乐。