This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:ADS855x EVM PCB 项目

Guru**** 2534660 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8555, ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817560/ads8555-ads855x-evm-pcb-project

器件型号:ADS8555
主题中讨论的其他器件: ADS8556

您好!

是否可以获得 ADS855xEVM 电路板的项目文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    原始的 ADS8555、ADS8556 EVM 设计是使用 Protel 完成的、随后该处理器转变为 Altium。  如果您正在寻找原始设计数据库、我们可能会为您提供该数据库、但如果您没有打开它的工具、它将不会为您带来任何好处。  

    您能告诉我们您想做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、我有最后一个版本的 Altium 可用于打开项目。

    我希望项目复制我 正在开发的电路板的 ADS8555布局。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    向我发送朋友请求、我们可以离线讨论。