This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:IBIS 模型

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424, ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816012/adc3424-ibis-model

器件型号:ADC3424
主题中讨论的其他器件: ADC3444

大家好、

   我的客户计划对 ADC3424的 LVDS 进行眼图仿真。 但无法从系统中找到 ADC3424IRTQR 的 IBIS 模型。 (只能找到 ADC3444的 IBIS。) 请帮您解决这个问题吗? 还是没有任何偏差的情况下都是一样的、我们可以直接使用 ADC3444 for ADC3424IRTQR 的这款 IBIS 吗?  

此致、

艾伯特·李。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我已就 您的问题通知 ADC3424专家。
    他很快会作出更详细的回应。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

      请帮您更新此版本吗?

    此致、

    艾伯特·李。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我对拖延表示歉意。 ADC3424和 ADC3444使用相同的 IBIS 模型(ADC3444 IBIS 模型)。

    此致、

    Dan