This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:TI 高精度实验室- ADC 查询

Guru**** 2512755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860, ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816258/ads8860-query-of-ti-precision-lab---adcs

器件型号:ADS8860
主题中讨论的其他器件: ADS8353

大家好、

在"构建 SAR ADC 仿真模型"的幻灯片中、10ns 对应的参数是什么? 我们可以在 ADS8860数据表中找到相关信息吗? 谢谢你。

此致、

宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjia、

    正如我在 Plabs ADC 培训中介绍并与大家交谈的那样 ,这个10ns 计时用于在周期结束时通过复位开关重置 ADC 的内部采样保持电容器上的电荷, 因此 、每次采样保持电容器上的信号可以从最差的0V 稳定到 ADS8860 ADC 上最高的+5V。 这只是为了进行仿真、以检查 最 坏情况下采样保持电容器上的趋稳误差。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、10ns 与 实际 ADC 无关、如果使用 ADS8353等其他 ADC 进行仿真、仍然使用10ns、对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjia、

    正确。

    此致、

    戴尔