This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1204:AMC1204B 电流感测误差

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816554/amc1204-amc1204b-current-sense-error

器件型号:AMC1204

大家好、

 我的客户正在使用 ADI 公司和 AMC1204B 公司的 AD7401进行以下 SCH 的性能比较:

 但是、使用 AMC1204B 时、误差较大(>10%)、而 ADI 部件较小。 以下数据将被捕获以供您参考。 您能否帮助检查 SCH/参数 是否正常? 我们应该研究的任何角度? 谢谢。

I_LOAD (A):实际电流

AD 数据

I_MCU (A):从数字数据转换

误差

-4.

23665

-4.459961

-10.313-%

-3.

25934

-3.347656

-10.385%

-2.5

27065

-2.795410

-10.568%

-2.

28224

-2.229492

-10.293%

-1

30456.

-1.139648

-12.254%

-0.5

31613.

-0.574707.

-12.999%

-0.2

32320.

-0.229492

-12.851%

-0.1

32542

-0.121094

-17.419%

0

32790

0.000000

0.1.

33038.

0.121094

-17.419%

0.2.

33270

0.234375

-14.667%

0.5.

33952.

0.567383

-11.876%

1

35120

1.137695

-12.103%

2.

37381.

2.241699

-10.782%

3.

39635

3.342285

-10.241%

4.

41923年

4.459473

-10.303%

 

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您是否有关于数字滤波器设置的任何信息?  

    使用的输入时钟频率是多少? 20MHz?

    查看这两个数据表、可能会出现时序问题。 您是否知道代码在测试之间是否已更改?  

    左侧的 ADI 部件指定从 MCLK 上升沿开始的数据就绪时序、而右侧的 AMC1204指定从 MCLK 下降沿开始的数据就绪时序。 您是否知道何时记录了与 MCLK 相关的样本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     非常感谢您的跟进。 实际上、它是输入引脚中磁珠的影响。 在移动它们之后、准确度现在是正常的。

     感谢您的反馈以帮助确保器件安全!

    此致、

    Patrick