This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7039-Q1:用于低速数据采集的输入缓冲器

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7039-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817067/ads7039-q1-input-buffer-for-low-speed-data-acquisition

器件型号:ADS7039-Q1

您好!

我正在研究 ADS7039-Q1在极低速(~10SPS)数据采集系统中的应用设计。 有关数据表的一些查询:

tCONV 和 Tacq -"采集时间"是否指连接到 AINP/AINM 引脚的内部 S/H 电容器、而"转换时间"表示 ADC 引擎正在运行、S/H 电容器从 AINP/AINM 断开?

我之所以提出这一问题、是因为无需外部缓冲器即可在 tCONV 周期延长的情况下对极高阻抗源(~10MOhm)进行采样。 欢迎提出任何想法和建议!

Peiheng。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您计划将其用于什么应用? 如果您希望以10SPS 采样率进行采样、则有更适合的器件。 您考虑了哪些规格来指导您使用 ADS7093?

    关于 tCONV 和 Tacq 的问题、您的理解是正确的。  但是,不是延长转换时间,而是延长采集时间。

    借助于缓慢移动的输入信号和低采样率、可以在没有缓冲器的情况下将输入直接连接至 ADC 输入。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

    感谢您的快速回复! 是的、您正是关于 Tacq 扩展。 我稍后会寄邮件讨论更多内容。

    Peiheng。