请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7039-Q1 您好!
我正在研究 ADS7039-Q1在极低速(~10SPS)数据采集系统中的应用设计。 有关数据表的一些查询:
tCONV 和 Tacq -"采集时间"是否指连接到 AINP/AINM 引脚的内部 S/H 电容器、而"转换时间"表示 ADC 引擎正在运行、S/H 电容器从 AINP/AINM 断开?
我之所以提出这一问题、是因为无需外部缓冲器即可在 tCONV 周期延长的情况下对极高阻抗源(~10MOhm)进行采样。 欢迎提出任何想法和建议!
Peiheng。