This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638EVM-PDK:ADS8638的 FPGA 源代码(Verilog)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638EVM-PDK, ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816903/ads8638evm-pdk-fpga-source-verilog-code-for-ads8638

主题中讨论的其他器件:ADS8638EVM-PDKADS8638

ADS8638EVM-PDK:能否获取 ADS8638的 FPGA 源代码(Verilog)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、该器件没有 Verilog 模型和示例代码。

     在产品文件夹的设计和开发选项卡中、该器件具有 IBIS 模型和 TINA SPICE 模式。

    如果您遇到任何问题、请发布、我们将帮助您解决这些问题

    此致

    Cynthia