This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:请求输入电压和输出电压

Guru**** 2902110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816403/ads1115-request-input-voltage-and-output-voltage

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件:LM2904

尊敬的

 -它旨在通过接收模拟电源来测量输出电压值

-实际上、现场使用的场景用于监控输入电源的开/关。

申请电路审核。

输入功率(IN +、功率因设备而异):5V/17V/24V

 

问题(零部件是否有任何损坏?)

1) 1)无论 IN +输入电压如何、LM2904的 VCC 电源是否为+ 5.0V?

输出信号饱和时约为3.8V。

 2) 2) ADS1115的 AIN0的电源(信号)输入为+ 3.8V。 VCC 电源是否为+3.3V 是否重要?

  

我在下一页上附加了电路图、以供理解

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路图似乎未正确连接。 不过、听起来您在 LM2904上使用的是5V 的 VCC 电源、在 ADS1115上使用的是3.3V 的 VDD 电源。 基于此、以下是您的问题的答案:

    1) 1) LM2904受到器件输出摆幅的限制。 为了输出更高的电压、您需要增加 VCC 或使用另一个具有更好输出摆幅能力的器件。  

    2) 2)对于 ADS1115、您通过向器件输入3.8V 的信号、超出了绝对最大额定值。 请注意、建议的工作条件是模拟输入位于 GND 和 VDD 之间。 输入任何大于 VDD + 0.3V 的值都会对您的器件造成永久损坏。  

    最棒的

    Hasan Babiker