This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:AFE4900与 AFE4490之间有何不同

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816921/afe4900-what-is-the-different-between-afe4900-adn-afe4490

器件型号:AFE4900
主题中讨论的其他器件:AFE4490

大家好、

现在、我正在与 AFE4xxx 合作、我有一些疑问。 那么、您能不能说 AFE4900和 AFE4490之间有什么不同、因为我对它们没有清晰的了解?  您能尽快解释一下这两种模型的缺点和优点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 AFE4900在选择性披露下共享、因此我们无法在此公共论坛上披露有关 AFE4900的任何信息。

    您能否将您的问题发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com、同时附上您确切查找的内容的参考?

    请包含一些设计细节、例如应用、不需要 LEDS/PD、预期信号电流、功率要求、性能限制、等等

    此致、

    Prabin