This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294EVM:少数 ADC 输入通道不适用于 ADS5294 EVM

Guru**** 2815045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817114/ads5294evm-few-adc-input-channels-not-working-for-ads5294-evm

器件型号:ADS5294EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5294

大家好、

我们使用的是8通道 ADC = ADS5294

ADC 的输入为2MHz、信号发生器的输入为-30dBm

以下输入通道存在大约45dB 的高本底噪声问题、并且包含与基频(2MHz)相同级别的谐波

频道-2、4、7

通道8根本没有频率峰值。

其他通道工作正常。

谢谢、此致

Suraj Gaonkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请为我们提供上述问题的解决方案。

    谢谢、尊重

    Suraj Gaonkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是一个 LVDS 时序问题。  您能否运行测试模式并查看斜坡模式是否干净。  

    默认模式为双线 LVDS 模式、以降低 LVDS 速率。  

    谢谢!