Other Parts Discussed in Thread: AFE4404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404 您好!
从 AFE4404数据表中可以看出 、3 LED 模式的顺序为 LED2→LED3→LED1→Ambient。
现在、我想拥有基于 AFE4404的定制板的序列(LED2→LED1→LED3→环境)。
然后我修改了相应的时序信号(LED1<->LED3)
但我发现信号不是我想要的、寄存器2ch 中的 LED1VAL 似乎仍然是第三个照明信号。
那么、我想知道数据表中描述的 LEDx 中的 x 是什么?
LED 照明顺序或 TXx 引脚的接线?
此致
Gary