This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256是否适合替代重量计应用中的 ADS1234?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234, ADS1232, ADS1256, ADS1241, ADS1235, ADS1248, ADS124S08, ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816387/ads1256-is-ads1256-suitable-to-be-a-substitute-for-ads1234-in-weight-scale-applications

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件:ADS1234ADS1232ADS1241ADS1235ADS1248ADS124S08ADS1261

你好!

我正在重新设计使用 ADS1232/ADS1234的旧板、使用更快的处理器读取称重器。
今天的一个问题是 ADS1232/1234速度非常慢、我们实际上无法获取更多样本来使用任何现有算法来测量平台上移动的动物。  
并且有必要提高在称重传感器上测量的信号的稳定性。

ADS1256是否可以用作重量计 AD 转换器?
如果没有、或者如果有一个更快速且适合用作体重秤转换器的 AD 转换器、建议使用什么?
我看到另一个组件 ADS1241、对它有何看法?

我打算将今天使用的展位和新展位放置在同一 PCB 上(出于兼容性原因)。  

最好的建议是什么?

此致

Cleber Magalhães  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleber、

    ADS1235是 ADS1232的后继器件、适用于高速应用。  ADS1235将是更好的选择。  ADS1256是一款低噪声器件、但由于基准电压为2.5V (使用5V 励磁时)、它不允许您进行真正的比例式测量。

    ADS1241有类似的问题、不适合噪声性能、是一款较旧的器件。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注、Bob!

    但我仍然有一个问题、不允许我使用 ADS1235:作为 ADS1234的升级版本、我的项目必须使用4个 ADC 通道。
    您是否知道其他符合此要求的 IC?

    此致、

    Cleber Magalhães

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在继续...

    在德州仪器的文档中进行搜索、我发现 ADS1248与 ADS1234非常相似、功能上只有少数引脚不同、模拟引脚相似、并且添加了一些电阻器。我认为我可以对引脚进行多路复用以安装 ADS1234或 ADS1248。 数据表告诉我可以使用桥式传感器、但对秤重没有任何影响。

    我仍在寻找产品中使用的替代产品。 如果你的其他人更好地填充、把它放在这里、我将非常感激。

    Cleber Magalhães



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleber、

    从一开始就了解您的具体要求会很有帮助。  ADS1232/34以较慢的数据速率运行、以实现最低的噪声级别。  ADS1232/34还使用+/- 0.5Vref/增益的满量程范围、从而为称重传感器应用提供更好的动态范围。  

    低噪声是对测压元件精度/分辨率的要求。  当您提高数据速率时、也会增加噪声。  ADS1232/34还通过增大动态范围和使用的数字 SINC4滤波器来改善噪声。  ADS1232/34的缺点是最终会在性能方面产生折衷、代价是数据可用的速度。  当使用多路复用器时、这种情况会变得更糟、因为您必须等待5次完整的转换、然后数据才有效。

    另一种改善测量噪声(以及激励漂移)的方法是使测量比例式、其中基准电压和称重传感器的激励是相同的。  这样激励源的噪声就可以消除。

    在决定选择哪种转换器时、您不能只查看转换器可以解析的位数、因为实际的权重分辨率将取决于1位(LSB)的值和可实现的最佳噪声。

    使用 ADS1256等器件可提供与 ADS1232相当的低噪声、但缺点是基准电压限制为2.5V。  由于满量程范围为+/-2Vref/增益、动态范围也较低。  因此、使用类似的增益设置时、1位的值比 ADS1232的值大4倍。  因此、即使 ADS1234和 ADS1256之间的无噪声位数相同、刻度分辨率也不相同。  您需要确定每种情况下的无噪声电压并根据噪声电压确定分辨率。  正如我之前所说的、对于非比例式测量、噪声和稳定性会更差。  在挑选器件时、了解所需的最终结果非常重要。

    ADS1248不是测压元件应用的理想选择、因为您的基准电压有限、并且无法与 AVDD 电源电压保持一致。  因此、很难以良好的比例式测量分辨率进行测量。  ADS124S08是 ADS1248的更新版本、是更好的选择。  但是、您需要考虑所需数据速率下的噪声、以便在所需的刻度分辨率范围内实现有效测量。

    更好的选择是 ADS1261、它与 ADS1235非常相似、但会有更多的器件输入通道。

    此致、

    Bob B