请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1174 大家好、
我想了解如何在启动后更改 SPS。 是否必须按如下方式使用断电序列?
1.将断电信号改为低电平
2.更改 CLK 输入分频器控制信号
3.将断电信号更改为高电平
此致、
Kotaro Yamashita
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yamashita-San、您好!
当 CLKDIV 引脚改变状态时、无需将通道断电。 当 CLKDIV 从0->1或1->0变化时、这将自动触发模式变化复位。 每当发生复位时、/DRDY 线路将在129个数据转换周期内保持高电平、然后以输出数据速率开始切换。
通常、在上电复位或任何模式更改后、切换/SYNC 引脚并不是一个坏主意。 此操作通常用于同步多个 ADS1174、但也会复位器件。 例如、如果不满足电源启动序列、则发出/SYNC 脉冲将复位器件以确保正常运行。
此致、
Keith N.
精密 ADC 应用