This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:ADC12DJ2700:短传输层数据不匹配

Guru**** 2932170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816337/adc12dj2700-adc12dj2700-short-transport-layer-data-mismatch

器件型号:ADC12DJ2700

我看到一个问题类似的帖子、但我无法访问为其提供的资源。

e2e.ti.com/.../707463

我的系统将 ADC12DJ2700与 ZCU102配对。

采样时钟:2GHz

内核/参考时钟:200MHz

SYSREF:25MHz

K:4

F:8.

JMODE 2.

扰频打开

将测试模式设置为短传输层模式时、我发现接收到的数据存在差异。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需更多信息、我已查阅了为 kintex Ultrascale+和此系列 ADC 开发的固件。 我已经从该设计中获取了传输层自举、并在我的系统中使用该层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heidi、

    我已就您的问题通知 ADC12DJ2700专家。

    他很快会作出更详细的回应。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照此处建议的顺序:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/743740

    我能够解决这个问题。

    此致、

    海迪早上