This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:功率损耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816023/ads1299-power-loss

器件型号:ADS1299

数据表中没有提到的一点是、在发生完全或部分功率损耗的情况下会发生什么情况。 模拟和数字电源的最大绝对值似乎不相互参考、但如果模拟侧出现故障、数字侧是否会继续运输? 当然、如果数字端下降、反向情况会发生什么情况?

我想问题是、如果我拉一节电池、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在完全或部分功率损耗下、我希望器件不再符合指定的性能水平。 根据功率损耗的确切性质、它很可能会"锁定"并需要完全复位才能继续工作。 如果数字端下降、则没有任何输出数据、如果模拟端下降、则没有任何数据采样。 无论采用哪种方法、流量都会停止。  

    如果电池被正确拉取、我不会指望会有什么东西会损坏、但确实可能会发生可能会造成损坏的瞬态事件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答! 不幸的是、我仍然不清楚处理这一问题的正确方法。 鉴于芯片的模拟和数字端很可能由单独的电源供电、为了确保芯片不被损坏、正确的断电程序是什么? 当您说瞬态时、您是指短脉冲/接触反弹、还是由于处理而产生的静态变化? 这是我应该通过 PMIC 运行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很高兴能提供帮助!  

    电源应通过某种调节来分离、以防止噪声耦合到另一个电源中。 只要施加的电压保持在器件的绝对最大额定值内、就不会损坏。

    是的、短时间、高电压幅度脉冲。 由于搬运造成的静电肯定是一个问题、我建议使用镊子确保您的手指不会短接引脚/静电会使器件、ESD 带和 ESD 安全工作表面受到冲击。 如果您拉动电池、并且存在无意间短路、从而产生电弧到达器件、这无疑也是一个问题。  

    我相信 PMIC 是为处理器而设计的。 ADS1299最有可能需要几个 LDO/稳压器(每个电源一个)、但我不确定电池的情况。 我不擅长电源管理、因此在电池管理/LDO/稳压器论坛上发帖可能会产生更具体的响应。

    我还建议查看《ADS1299EEGFE-PDK 用户指南》中的示例原理图。