This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:ADC12DJ3200QML

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400, ADS54J20, TSW14J57EVM, TSW14J50EVM, ADC12D500RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816134/adc12dj3200qml-sp-adc12dj3200qml

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADS54J20ADS5400TSW1400EVMTSW14J57EVMTSW14J50EVMADC12D500RF

您好!  

我需要有关选择器件和 EVM 的建议。  

我正在寻找原型激光雷达系统。 我所看到的最小 ADC 是1 GHz 和12位。 我更喜欢使用 Intel Altera FPGA 来通信该 ADC。 有时、TI 提供2个 EVM (一个用于 ADC、一个用于 FPGA 板)、或者 TI 提供一个将 ADC 和 FPGA 一起包含在内的单板 EVM。  

我正在寻找一种具有成本效益的解决方案。  

我正在寻找的理想系统是具有多个输入通道的最高 ADC、同时在 EVM 上、当我需要时、我想使用具有高采样频率的单通道。  比如、如果您有6GHz ADC、我可以使用频率为1GHz 的6通道或单通道6GHz 选项。  

其次、FPGA 公司提供高端和低端产品、如 Arria FPGA (高端) 和 Cyclone 10 GX FPGA (低端)。 但 Cyclone 10 GX 还具有一个非常高端的高速 IO。 Cyclone 10 GX FPGA 的优势在于其工具支持(Quartus Prime)是免费的。  

最后、我正在寻找成本最低且具有多个用例的最佳器件。  

简而言之、您是否有一个上述解决方案、即具有最低原型设计成本的高速 ADC、同时还提供多通道最低1GHz 12位 FPGA 板(包括或一起提供)?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    随附的是适用于您的应用的可能部件列表。 ADC12DXX00系列器件使用包含 FPGA (Xilinx Virtex-4)的参考设计板。 所有其他 EVM 都是仅独立的 ADC 电路板、这些电路板需要第二块电路板。 如果它是较旧的 LVDS 器 件、例如 ADS5400、则需要 TSW1400EVM (Altera Stratix 4)或成本较低的 TSW1405EVM (Lattice FPGA)。 如果它是较新的 JESD204B 器 件之一、如 ADS54J20、则需要 TSW14J56EVM (Arria A Arria V)、TSW14J57EVM (Arria 10)或成本较低的 TSW14J50EVM (Altera AlterV)。

    我认为成本最低的选择是 ADC12D500RF EVM。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../12-bit_2C00_-1GHz-or-higher-ADC_2700_s.pptx