您好!
我的 DAC8760有问题、我尝试实现电压和电流输出、这些输出未连接在一起、而现在、它们不能同时启用。
电压输出按预期工作、我可以通过 SPI 控制输出、但我的电流输出存在问题。 当我启用输出 DAC 时、状态寄存器中的值返回4、这是 开路/合规电压违反。 我不明白为什么。 为了进行测试、我连接了330欧姆的电阻器。
我尝试删除和添加 R123、但它没有改变行为。 D10和 D11尚未使用。
感谢您的任何建议。
此致、Jaka
1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的 DAC8760有问题、我尝试实现电压和电流输出、这些输出未连接在一起、而现在、它们不能同时启用。
电压输出按预期工作、我可以通过 SPI 控制输出、但我的电流输出存在问题。 当我启用输出 DAC 时、状态寄存器中的值返回4、这是 开路/合规电压违反。 我不明白为什么。 为了进行测试、我连接了330欧姆的电阻器。
我尝试删除和添加 R123、但它没有改变行为。 D10和 D11尚未使用。
感谢您的任何建议。
此致、Jaka
1
Jaka、
不过,这是一个比较基本的问题,因为我觉得有需要提出这个问题的性质。 假设 R124安装了零欧姆电阻器是否安全? 如果电压输出正常、表明许多调试主题运行良好(例如数字计时、模拟电源、基准电压等)、那么在特定 PCB 细节中相对模糊的东西可能是问题的原因。
作为建议的调试步骤、我会要求您直接测量 IOUT 引脚上的电压、而不是负载点的任何电压。 如果 IOUT 正确响应且以某种方式为空载、我们预计在 IOUT 的"镇流器"中会看到15V 的电压(IOUT 合规电压为~1.5V、但这是一个重防护频带规格)。
Jaka、
我的担忧以及我一直关注这一点的原因是、警报触发和测量之间存在一些断开、这向我表明、表面下方的测量存在一些我无法通过论坛识别的错误。
在开路情况下、电流输出基本上会驱动极高的阻抗、这是一个无法成功驱动的高阻抗-大约为兆欧级。 但是、该电路将继续"尝试"实现其目的、并将所需的电流驱动到该负载中。 因此、输出端产生的电压将是电源电压减去输出 PMOS 在该条件下运行所需的合规电压余量、这将不大于2V。 必须发生这种情况才能触发警报条件、但是在测量中、您不会看到 IOUT 上生成的任何电压会断开这两种情况。
更详细地介绍-开路负载保护电路基于输出晶体管的监控 VGS。 基本上、它会检查输出晶体管是否处于三极管运行区域。 当输出晶体管的 Vds 非常小时、晶体管以三极管模式运行、VGS 将变得非常高、以保证输出电流。 然而、栅极电势最大值受栅极电压保护电路限制、不超过 VGS=5.5V、并且当栅极电压保护开始保护器件时、开路负载检测标志会显示。 为此、我们必须看到 过大的 VS 电压。
您能否准确地在器件的 IOUT 引脚上进行测量?
Jaka、
好的。 只是一个提醒、在不活动的2周后、E2E 主题关闭、但如果出现这种情况、您可以单击"提出相关问题"按钮以继续主题、并且我自己或我团队中的某个人将继续为您提供支持。
提醒一下、我真的建议您尝试在尽可能靠近物理 IOUT 引脚的位置进行测量、以验证我们没有发现某种程度上使负载点测量与引脚断开的测量/焊料问题、 因为正如我之前解释的那样-这个警报条件表明 IOUT 引脚已经达到其顺从电压。