This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:电流输出报告状态错误-断路/合规电压违反

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805353/dac8760-current-output-reports-status-error---open-circuits-compliance-voltage-violation

器件型号:DAC8760

您好!  

我的 DAC8760有问题、我尝试实现电压和电流输出、这些输出未连接在一起、而现在、它们不能同时启用。  
电压输出按预期工作、我可以通过 SPI 控制输出、但我的电流输出存在问题。 当我启用输出 DAC 时、状态寄存器中的值返回4、这是 开路/合规电压违反。 我不明白为什么。 为了进行测试、我连接了330欧姆的电阻器。  
我尝试删除和添加 R123、但它没有改变行为。 D10和 D11尚未使用。

感谢您的任何建议。

此致、Jaka

1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaka、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我的同事明天将对您作出回应、因为今天在美国度假。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaka、

    您能否评论一下该330ohm 电阻器到底是如何连接到 IOUT 的? 您是否对电流输出执行过任何电压或电流测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    首先、感谢您快速回答问题。
    D10和 D11的第一个引脚之间连接了一个电阻器。 IOUT 和 GNDA 之间。
    是的、我测量了 IOUT 上的电压、它始终为零。 一旦我启用输出、就会返回状态错误。

    Jaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然无法解决问题、因此如果您对如何解决此问题有任何建议、我将不胜感激。

    此致、Jaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaka、

    对延迟答复表示歉意-上周出差时我不在办公室。 我会再次访问此内容、并在今天或明天向您提供更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaka、

    不过,这是一个比较基本的问题,因为我觉得有需要提出这个问题的性质。 假设 R124安装了零欧姆电阻器是否安全? 如果电压输出正常、表明许多调试主题运行良好(例如数字计时、模拟电源、基准电压等)、那么在特定 PCB 细节中相对模糊的东西可能是问题的原因。

    作为建议的调试步骤、我会要求您直接测量 IOUT 引脚上的电压、而不是负载点的任何电压。 如果 IOUT 正确响应且以某种方式为空载、我们预计在 IOUT 的"镇流器"中会看到15V 的电压(IOUT 合规电压为~1.5V、但这是一个重防护频带规格)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它已安装、而且如果我测量 IOUT 引脚到接地的电阻、它会显示正确的电阻。  

    IOUT 上的电压为0。 问题是、一旦我启用输出、就会在我设置当前值之前返回错误。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaka、

    您选择了哪个电流输出范围? 您是否应用了代码? 如果是、加载代码后在 IOUT 引脚上测量的电压是多少? 根据您对0V 的评论、我想您使用的范围之一是0mA 零标度值。 否则、对于有效的依从电压或开路警报、由于 IOUT 输出级尝试使用所需的电流驱动极高阻抗负载、我们预计会看到靠近正电源轨的电压达到饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出范围设置为7、即0mA 至24mA。  
    Iout 的电压始终为0伏、警报引脚也始终处于低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaka、

    您的意思是说、即使在启用 DAC 并更新 DAC 数据寄存器之后、输出也根本不会改变? 此时、我建议忽略警报并验证模拟是否正确响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输出始终保持为0伏。 我正在发送一个不同的值、我还可以检查数据寄存器是否已更新。  
    但警报意味着出现了问题、只要这种情况属实、器件就不会响应。 因此警报信号很重要。 或者这不是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaka、

    我的担忧以及我一直关注这一点的原因是、警报触发和测量之间存在一些断开、这向我表明、表面下方的测量存在一些我无法通过论坛识别的错误。

    在开路情况下、电流输出基本上会驱动极高的阻抗、这是一个无法成功驱动的高阻抗-大约为兆欧级。 但是、该电路将继续"尝试"实现其目的、并将所需的电流驱动到该负载中。 因此、输出端产生的电压将是电源电压减去输出 PMOS 在该条件下运行所需的合规电压余量、这将不大于2V。 必须发生这种情况才能触发警报条件、但是在测量中、您不会看到 IOUT 上生成的任何电压会断开这两种情况。

    更详细地介绍-开路负载保护电路基于输出晶体管的监控 VGS。 基本上、它会检查输出晶体管是否处于三极管运行区域。 当输出晶体管的 Vds 非常小时、晶体管以三极管模式运行、VGS 将变得非常高、以保证输出电流。 然而、栅极电势最大值受栅极电压保护电路限制、不超过 VGS=5.5V、并且当栅极电压保护开始保护器件时、开路负载检测标志会显示。 为此、我们必须看到 过大的 VS 电压。

    您能否准确地在器件的 IOUT 引脚上进行测量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaka、

    您对此主题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaka、

    再次签入以获取有关此更新的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没有什么新的、但是我在过去两周里很忙、所以没有时间关注这个问题。  
    下周我将回到这个项目、并告诉您。  
    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaka、

    好的。 只是一个提醒、在不活动的2周后、E2E 主题关闭、但如果出现这种情况、您可以单击"提出相关问题"按钮以继续主题、并且我自己或我团队中的某个人将继续为您提供支持。

    提醒一下、我真的建议您尝试在尽可能靠近物理 IOUT 引脚的位置进行测量、以验证我们没有发现某种程度上使负载点测量与引脚断开的测量/焊料问题、 因为正如我之前解释的那样-这个警报条件表明 IOUT 引脚已经达到其顺从电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我有一些时间返回到这个项目、经过一段时间和测量而没有成功、我决定更改 IC、现在它正在工作。 )  
    我应该早点这样做。 可能焊接不好、或者芯片有故障。  
    但现在还可以。  

    非常感谢您的参与和帮助。  

    此致、Jaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaka、

    感谢您为我们提供最新信息。 这实际上很有意义。 考虑到该器件的响应性很大、我不认为该器件已损坏、但我怀疑某处存在焊接问题、这会妨碍观察 IOUT 引脚的实际行为。 它与我之前提到的饱和问题非常吻合。

    如果您在设计中需要任何进一步的帮助、请告知我们。