This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:哪些 TI 器件型号共享相同的内部裸片? 我相信 TI 器件型号为5962-0924001VXC。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804173/ads5400-sp-what-ti-part-numbers-share-the-same-internal-die-i-believe-ti-part-number-5962-0924001vxc-does

器件型号:ADS5400-SP

哪些 TI 器件型号共享相同的内部裸片? 我相信 TI 器件型号为5962-0924001VXC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否理解这里的问题。 ADS5400-SP 是通用器件型号(GPN)、其可订购的航天器件型号为5962-0924001VXC。 此可订购器件型号对应于国防后勤局(DLA)的 SMD。 因此、这些 GPN 和 SMD 器件型号指的是相同的器件、因此内部裸片相同。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有正确提出问题。

    有一些背景。 NASA 最近发送了一份无限制分发警报文档 NA-JPL-2019-01。 它提到了 TI 器件型号 ADS5400-SP 的测试问题。

    批次日期代码标识为1142。 TI 目前 正寻求根本原因。 我想知道此芯片是否用于任何其他 TI 器件型号。 是否有 TI 联系人负责解决此问题?

    e2e.ti.com/.../NA_2D00_JPL_2D00_2019_2D00_001.pdf 文档、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回复最新帖子。
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢澄清提出这一问题的背景。  我们熟悉在 JPL 观察到的问题。  我已将您的查询提交给我们的质量专家、该专家应直接与您联系。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian!

    Chris Hopper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 质量专家将根据 Christian 的帖子与我联系。 讨论之后、我们将讨论该问题
    这个问题、我的问题将得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    TI 质量部门没有人与我联系。

    已经两周了。

    您能参与吗?

    谢谢。

    Chris H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉耽误你的时间。  过去10天我一直在度假。 我将再次与我们的质量工程师联系、以了解延迟。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、首先、我要感谢您耐心等待回复。  我将向您发送一封包含更多详细信息的直接电子邮件。

    5962-0924001VXC 是 TI 可订购的通用器件型号 ADS5400-SP 的器件型号。 5962 0924001VXC、ADS5400MHFSV (非 QML 器件)和 ADS5400HFFS/EM (评估器件)使用相同的裸片。  

    JPL 通报适用于特定应用条件、其他 TI 客户尚未另行报告。 在评估由 JPL 返回的器件时、TI 未发现任何不符合当前编写的 TI 数据表或 SMD 的证据。

    此致、
    Richard Biddle
    客户质量工程
    HiRel、国防和航天产品