This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:已保存配置设置

Guru**** 2968650 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805883/dac8775-are-configuration-settings-saved

器件型号:DAC8775

大家好、我想知道我是否按如下方式配置通道:

通道 A -电流、4-20mA

通道 B 电压、0-10V

通道 C 电流、4-20mA

通道 D 电压、0-10V  

如果我执行下电上电、它是否会作为我提供的设置出现、或者是否会在出厂设置中出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的特里斯坦:

    DAC8775没有任何非易失性存储器。 如果您发出 POR 或重启器件、器件将恢复为出厂默认值。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。 此外、如果我执行下电上电、所有电压和电流输出都将被禁用并置于高阻抗状态?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特里斯坦、

    所有寄存器内容将恢复为默认值、这意味着将禁用直流/直流、IOUT 将为高阻抗、VOUT 将为30千欧至 GND。