This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E2520:随机错误测量

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303E2520, TMS320F28379S, AMC1306M05, AMC1306E05, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805211/amc1303e2520-random-false-measurements

器件型号:AMC1303E2520
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379SAMC1303M2520AMC1306M05AMC1306E05TMS320F28377D

您好!

我遇到与 MarkoAnte 和 Fearghal Kineavy 相同的问题(请参阅以下四个主题: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/791462/2927525https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/791077https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/717467https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/716608 )

我使用六个 AMC1303E2520和 TMS320F28379S 来测量隔离电压。 其中一些测量结果很好、另一些测量结果会随机产生错误测量结果。 我检查了电源电压和传输的数据(一切都很干净)、尝试更改芯片、MCU 等。

唯一的发展变化是我使用每个替换 AMC1303进行的测量中的尖峰的密度和幅度、直到其中一个峰值同意正常工作。 与 legit 比较的错误结果从大约200分之一到大约10分之一不等、具体取决于芯片。 尖峰的振幅在满量程的大约1%到10%之间变化。 在单个电路板上、我有15个芯片之类的未焊接分解器件、以形成一个正常工作的系统。 这是一种非常昂贵的工作方式。

测得的输入电压始终保持在+/- 250mV 范围内。 高压侧的电源电压为5V、低压侧的电源电压为3.3V、既干净又稳定。 每个曼彻斯特线路上的 AMC1303输出端都有一个100R 电阻器。 我使用的原理图与 AMC1303数据表中的图55相同,包括 R3的电阻器。 我使用 Sync3滤波器和256过采样。 SYSCLK 以200MHz 运行。

最后、由于 MarkoAnte 和 Fareghal Kineavy、我用 AMC1303E2520替换了其中一个特别顽固的 AMC1303E2520、并使用电线尽可能地连接时钟。 我只更改了 SDFM 模式和用于时钟输入的 GPIO、它工作正常。 遗憾的是、我无法对全部六个器件执行相同的操作、因为 TMS320上的相应时钟输入已用于其他基本功能。 由于项目的剩余预算和时间、我无法使用 AMC1303M 重新设计新电路板。

除了播放 AMC1303轮盘外、我还能做什么? 我目前正在测试与第一块板相同的第二块板、问题完全相同。

此致、谢谢

马克-安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marsouin、您好!

    很抱歉、您在使用 AMC1303E2520的曼彻斯特操作和 TMS320F28379S 的 SDFM 时遇到问题。 让我花些时间与 C2000团队聊天、看看我们是否可以为您提供解决方案。 同时、您能否在曼彻斯特位流进入 SDFM 模块时提供任何屏幕截图(即-位于轨道的 TMS320F28379S 侧)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    基于您的查询的问题:-

    1. 您在 SDFM 引脚上使用什么 GPIO 输入鉴定?
    2. 是否使用 SDSYNC 选项? 如果您正在使用、即使在禁用 SDSYNC 选项后也确实看到了问题
    3. SD 调制信号上是否存在随机噪声耦合?
    4. 我还会尝试将输入电压降至250mV 以下、以查看您是否会看到与中所述相同的行为

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、Manoj、

    不幸的是、我昨天已经把所有不工作的 AMC1303都解了、我正在等待新的 AMC1303。 他们应在下周初抵达。 不是我现在意识到的最好的想法,对不起。 因此、我目前无法测量任何值。 我会在收到消息后立即通知您。

    Manoj、

    1. 我使用异步输入
    2. 我不使用 SDSYNC
    3. 我不这么认为。 我在测量信号时没有看到任何东西。 当新的 AMC1303安装到位时、我将再次进行检查。
    4. 它不会改变任何东西,其中两个甚至0mV 也会造成垃圾。 我添加了两个测量值、一个测量值为0V (分压器上的短路)和400V (输入上等于200mV)、以进行说明。 但是、我还注意到、如果输入超过+/- 250mV、其中一个正在工作的 AMC1303会变得疯狂、即使它低于+/-320mV。 不过、正常工作条件下的裕度很高、这一点无关紧要。

    非常感谢您的帮助、致以诚挚的问候

    马克-安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 应用工程师的问题:上面提到的两对线程都标记为已解决、但最终客户使用了 AMC1303或 AMC1306的非曼彻斯特编码版本、并表示他们认为2837x DSP 中的 SDFM 模块出现故障。 TI 员工提出了多个问题、基本同意工程师的工作做得很好、消除了其他可能的原因、但没有解决曼彻斯特编码问题的解决方案。

    这是否是一个系统性问题? 我现在正在使用 AMC1306E05和 TMS320F28377D 进行设计、这三个线程让我担心最终不得不改用 AMC1306M05版本。 但是、我不能使用未编码的变体、因为我没有将时钟信号路由到 DSP 上的 SDFM 输入、因为我希望曼彻斯特版本能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    很抱歉耽误你的时间。 我不知道使用曼彻斯特编码器件的 TMS320F28377D 的 SDFM 有任何系统性问题。 我所看到的问题通常源于 SFDM 的 CX 和/或 Dx 输入时钟和/或数据的质量。 对于曼彻斯特编码调制器、这只是数据线-过度振铃会导致数据完整性问题、这是我问 Marsouin (MARC-ANDRE)他是否可以为我们提供屏幕截图的主要原因。 让我们来看看他从那里回来的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。 那么、非编码版本的信号质量是否更可靠? 由于两个参考线程(MarkoAnte 和 Fearghal Kineavy)在切换到非编码时都成功、即使在至少一种情况下使用了焊接的空气导线也是如此。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新的 AMC1303E2520终于在昨天下午抵达。 我将它们焊接在一起、voilà、不再是问题了、它们工作得非常完美。 因此、我无法为您提供故障芯片的测量结果。 我感到很不好、因为我没有预料到这一点。

    不过我注意到了一些问题。 在新电路板上、有四个芯片标有79TG4 CKVP 批次。 其中三个不起作用。 其余两个来自74TG4 AVNG 批次、正常。 刚才 Mouser 送给我的新芯片也是 AVNG、正如我在前面提到的、它们运行良好。 在第一块板上、当前放置的所有 AMC1303E 均为 AVNG。 我搜索我的电子废物箱、发现的所有未焊接的 AMC1303均为 CKVP。

    在设计这些 PCB 之前、我制作了一个小型原型板、将其插入 LAUNCHXL-F28377S、以按照我需要的方式测试 AMC1303E2520。 这个原型上的所有四个芯片都是 AVNG、它们运行良好。 否则、我将不会在主系统上使用它们。

    结论,在十六个工作芯片上,一个是 CKVP (我将重新检查两次),十四个是 AVNG,一个是非曼彻斯特版本(我可能会“取消匹配”,然后用 AVNG 重新替换)。 之前安装的所有其他 CKVP 都是毛刺脉冲。 您确定该 CKVP 批次没有问题吗?

    此致、谢谢

    马克-安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

     从调制器(AMC1303或 AMC1306)的角度来看、不应有任何差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marc Andre!

    感谢您的更新!  让我浏览一下我们的 QC 数据库、看看 是否有任何关于79TG4 CKVP 器件批次的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我想我意味着 DSP 中解码器的稳健性? 与必须提取数据并恢复时钟的曼彻斯特编码版本相比、时钟+数据在噪声或信号质量方面更可靠吗?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我不知道。  SDFM 解码器需要时钟的运行速度至少为位流的8倍、以正确解码数据。由于时钟在 DSP 内部生成、因此我想相信它将比调制器穿过 PCB 的时钟更干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    [报价用户="Tom Hendrick "]让我浏览我们的 QC 数据库、看看 是否有任何有关79TG4 CKVP 器件批次的问题。

    非常感谢。 我将在下周休假、但我期待在我回到工作岗位时收到您的回复。

    此致

    马克-安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marc Andre、

    我希望您能享受您的假期!  我们的 QC 工程师已经检查、您提供的任何批次追踪代码均未报告质量问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marc Andre、

    我来自 C2000团队。  使用曼彻斯特模式时、您能否在系统上尝试以下实验。

     AMC1303 至 TMS320器件的信号通过 GPIO 多路复用器传输、然后再进入芯片中的 SD 滤波器。

    在 GPIO 多路复用器中、您能够:

    1.将输入 信号反相

    2.打开/关闭同步器电路(同步为200MHz)

     3.同步后添加一些数字滤波(3个样本、6个样本)

    不确定 GPIO 多路复用 器输入是如何配置的、但如果您获取行为错误的输入并使用上述模式设置、然后查看您是否获得更稳定的操作。

    谢谢、

    Alexander Tessarolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    [引用用户="Tom Hendrick "]

    我们的 QC 工程师已经检查、您提供的任何批次追踪代码均未报告质量问题。

    [/报价]

    感谢您的反馈。 我想我当时没有运气。

    您好、Alexander、

    感谢您的回复。 SDFM 引脚上的配置如下:

    话虽如此、我现在不会触摸任何内容、因为我的系统看起来工作正常。

    此致

    马克-安德烈