This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:DAC 中的干扰问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC9881, TIPD142, DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805714/dac9881-glitch-issues-in-dac

器件型号:DAC9881
主题中讨论的其他器件: TIPD142DAC8811

你(们)好

我尝试抑制 DAC 的干扰。 我们希望在+-10V 的双极输出中实现尽可能高的分辨率(大约18或20位)。

如果我们选择 DAC9881、则会出现一些问题。 我查看了: http://www.ti.com/tool/TIPD142

根据注释、这将有所帮助-但仍会出现一些干扰。  

我们如何使其在+-10V 输出下正常工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    感谢您的查询。 代码对代码干扰确实不能设为零。 但是、对于给定的应用而言、它可以变得微不足道。 这将与稳定时间等其他参数进行权衡。 您能否提供有关您的应用以及您认为代码间干扰将如何影响的更多详细信息? 这将让我们提出更具体的答案。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    您对此有更新吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一些有关 DAC 的指南。

    -我们需要在 leaset 100kHz (200kS/s)时的带宽。

    -由于我们以不同的方式(指数、锯齿等)斜升信号、因此我们不需要毛刺脉冲。

    我们需要16位或更高

    -我们已经尝试实施一个外部 s/h 滤波器来减少主要代码变化时的毛刺脉冲。 这似乎没有什么帮助、因为模拟开关会在信号链中引入开关噪声。 TIPD142应用手册可能是更好的答案。 它们使用 TS12A4515DBVR。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对拖延表示歉意。 如果您需要18位分辨率、我们的产品系列中只有 DAC9881。 但是、如果您能够以16位分辨率进行管理、我们提供了一系列 MDAC、专门用于满足极低的干扰和更高的更新速率要求。 您可以从 DAC8811开始。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Uttam