This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:不同 JMODE 的功耗

Guru**** 2767235 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803913/adc12dj5200rf-power-consumption-for-different-jmodes

器件型号:ADC12DJ5200RF

ADC12DJ5200RF 数据表中未提供不同 JMODE 的功耗。 请告诉我 JMODE 在31到39之间的 ADC 功耗(和电源电流额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我已就您的问题通知 ADC12DJ5200RF 专家。 他们很快将提供更详细的答复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!
    请帮助分享详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尽早为我提供 ADC12DJ5200RF 在 JMODE 31和 JMODE 37中的功耗(每个电源电流额定值)。  

    此致、

    Deeksha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deeksha:

    在 JMODE30-39中、我们没有更改来测量功耗。 您是否需要您想要的任何特定模式/采样频率。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    具体而言、我将查看 JMODE 31和 JMODE 37的功耗。

    此致、

    Deeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、

    请帮助了解功耗详细信息。