This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:延迟

Guru**** 2664565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804142/adc32rf45-latency

器件型号:ADC32RF45

我们看到了可变延迟。 Sysref 频率确实符合< FS/LCM (64、DKS)标准(精确度为二分之一)、但输入音调的相位位置在 WRT 和 sysref 之间有所不同。 有几个 ADC 寄存器建议与延迟之间的关系、但到目前为止、设置它们并不会产生所需的效果。 随机数大约为数百 ps。

是否有用于确定性延迟的推荐 ADC 寄存器设置?  

(我们还将在配置完成后关闭 sysref -根据建议。)

Karoly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karloy、

    您电路板上 SYSREF 信号的共模电压和差分电压是多少?
    您是否验证是否满足 SYSREF 设置和保持时序?

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    共模:~1.2V、差分:~ 800mV (LCPECL 输出)
    是的、满足设置和保持时间要求。 还尝试调整 ADC 寄存器中 FS 和 sysref 之间的延迟、使其无效。

    ADC 工作可靠问题是上电之间相对于 Sysref 的随机相位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karloy、

    谢谢。

    您使用的 K 值(每多帧的帧数)是多少?
    释放点可能跨 LMFC 边界跳转。 您可以尝试更改 JESD 接收器的 RBD 吗?

    请描述您的运行模式(采样频率;如果启用抽取;JESD 模式)并发送您的配置文件。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karloy、

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您仍需要我的帮助、请打开新的 e2e 帖子。

    此致、

    Vijay