我们需要执行开路和短路检测。 使用快速诊断模式,ADC 采样率为120Hz。
现在有一个问题。 执行诊断测试时、五个数据点的数据是错误的。
快速诊断模式完成时间为8ms。 根据120Hz 的采样频率、应该只有2个问题点
请帮助 分析此问题
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Prabin:
list.ti.com 上未找到 Bioensing-afe-support、或邮箱不可用
在,快速诊断模式完成时间为8ms&Filter Settling Time 28ms (在诊断模式下,过滤器角= 500Hz)之前,我们发现了出现该问题的原因,两个最多可增加36ms,
现在出现了一个新问题,我们在工作期间应用场景需要诊断。五 个有问题的数据可能会导致波形变化,请参阅下面的:
我们还尝试丢弃5个异常点的数据、波形将异常
诊断模型的使用是否有任何指导原则?
请帮助
谢谢
Cq.LV