This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:DAC8771数据表问题

Guru**** 2547330 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8771, DAC8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799619/dac8771-dac8771-datasheet-question

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件: DAC8871

您好、DAC 团队、

我有关于 DAC8771的其他问题、那么您可以在回答以下问题时提供帮助吗?

问题1.

如果 Vout 和 Iout 未连接、是否可以保持 POC (断电条件)"0"?

问题2.

什么故障事件使 F 位(表17:DAC 故障)为"1"?

问题3.

当输出±10V 和4-20mA 时、如何配置降压-升压寄存器(地址= 0x07)?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomiyama-San、

    请在下面找到我的回答。

    [引用用户="Kai Nomiyama"]

    问题1.

    如果 Vout 和 Iout 未连接、是否可以保持 POC (断电条件)"0"?

    [/报价]

    是的。 实际上、这是默认值、因为在上电期间、即使在空载条件下、尽可能减少输出上的任何毛刺脉冲是有益的、因为这提供了放电路径。

    [引用用户="Kai Nomiyama"]

    问题2.

    什么故障事件使 F 位(表17:DAC 故障)为"1"?

    [/报价]

    这是 DAC 本身的故障条件。 电流输出的电压顺从情况或电压输出的短路情况。

    [引用用户="Kai Nomiyama"]

    问题3.

    当输出±10V 和4-20mA 时、如何配置降压-升压寄存器(地址= 0x07)?

    [/报价]

    根据用户的应用需求、有许多配置降压/升压转换器的选项。 对于电压输出模式、仅支持钳位模式、对于+/-10V 输出、我们当然希望启用两个桥臂。 在本例中、VOUT 的选项仅为+/-15V 或+/-18V。 较高电压选项只提供稍高的电流驱动能力。

    电流输出有三种选择:钳位模式、自动学习模式和完全跟踪模式。 完全跟踪可提供最佳的功率耗散。 钳位模式提供最快的稳定时间。 自动学习模式是前两种模式的混合模式-尝试平衡功耗和稳定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DAC 团队、

    我是 SAto、与 Kai 一起工作。

    我还有其他一些关于 DAC8771的问题。
    您可以在下面提供支持吗?

    DAC8771是否具有可在电流输出模式下发送实际 Iout 值的寄存器?
    2. DAC8771是否有寄存器可以在电压输出模式下发送实际的 Vout 值?
    DAC8771系统中是否有输出电流/输出电压反馈? DAC8871具有 VSENSEP,因此 Vout 应该是闭合反馈,但我不确定是否可以完成 Iout。


    背景:
    DAC8771与主板隔离、并通过隔离式 SPI 进行连接。
    需要读取实际的 Iout/Vout 值、但这里的问题是、我们需要额外的隔离式 ADC 来读取这些值。
    因此、如果 DAC8771具有可发送实际 Iout/Vout 的寄存器、我们可以通过隔离式 SPI 读取它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    DAC8771不包含任何内部 ADC、因此无法进行此类直接测量。 相反、该器件仅实现了一些相对简化的比较器、这些比较器可实现 IOUT 开路/合规性警报和 VOUT 短路警报。 在过去、这些是请求的诊断。

    在最近的一些案例中、我听说过使用 ADC 来实际测量输出或其他节点、例如基准、 但是、即使在某些情况下、内部 ADC 也不受信任、因为客户更喜欢使用外部 ADC 的原因是常见的故障原因。

    这是我们今后将考虑的问题。