This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:发送到 FPGA 的 LVDS 信号

Guru**** 2794685 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802470/afe5809evm-lvds-signals-to-fpga

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5809

很抱歉、我仍然对 AFE5809evm 的输出信号有疑问、因为我有 Cyclone V GX startet 套件来对这些信号进行解串、但我在另一篇文章中看到我可以直接连接这些信号、 或者、我真的需要扩展代码来实现这一目的吗?  

我非常感谢您的回答、因为我找不到任何帮助

此致  

Mateo Recalde

macrecalde90@gmail, com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    我不确定是否遵循您的问题。
    请详细说明一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我事先很抱歉不能更好地表达自己、我正在与 AFE5809evm 合作、以实现超声波信号(40KHz)的数字化、该 EVM 的输出为 LVDS 类型、 我需要对其进行反序列化、然后将其发送到 PC、从而将该数据用于最终目的。 我的问题是、在这篇文章(e2e.ti.com/.../2591909) 中、您提到输出可以直接连接到 FPGA、您是否会非常乐于向我更好地解释您所说的直接接口是什么? 或者、我是否明确需要 TSW1400EVM FPGA 中使用的源代码对其进行解串化? 遗憾的是、由于管理原因、我们无法从我的大学获得 TSW1400EVM、他们只为我提供了旋风 V GX、以便对 AFE5809evm 的输出进行解串化。

    如果你能以正确的方式帮助我完成我的职业生涯的最后工作、我将不胜感激。

    此致

    Mateo Recalde

    macurecalde90@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo、  

    我相信您需要在 AFE5809EVM 和 Cyclone 5电路板之间构建接口卡。 您可以将 AFE5809的 LVDS 输出直接连接到 Cyclone V 的 LVDS 输入、此外、您可能还需要将 SPI 引脚路由到 Cyclone V EVM。 然后、您需要使用 Altera 获取 Cyclone V LVDS IP。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 员工:

    非常感谢您在这段时间内的帮助、经过多次讨论、我们将 AFE5809evm 与 TSW1400evm 以外的其他类型的数据采集结合使用、因此在进行不同的分离后、我们获得了购买 TSW1400evm 的资金、 我希望在不久的将来继续依靠您对两个评估模块(AFE5809evm + TSW1400evm)的帮助。

    此致、

    Mateo Recalde

    macurecalde90@gamil.com

    天主教大学

    巴拉圭亚松森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们一定会为您提供支持。 我相信评估会非常顺利。