This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:JESD 接收调节误差

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800913/ads52j90-jesd-receive-adjustment-error

器件型号:ADS52J90

大家好、

我的客户发现 JESD 通信操作不是在一个电路板上执行的。

发现在 电源打开时、JESD 的 SYNC 被重复发送。

用新 IC 更换相应 IC 时、问题消失。

您是否曾遇到过这种现象? 这些因素可以考虑哪些因素?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    我以前没有遇到过这个问题。
    您能否提供导致此行为的波形数据和其他测试条件?

    请报告您是否再次看到此行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    由于我没有听到您的反馈、我假设问题已解决、因此我将关闭该帖子。

    如果问题仍在处理中、请将其发布在此处。