This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:推荐的驱动程序

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS4122, THS4511, ADS5500, LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805588/ads4122-recommended-driver

器件型号:ADS4122
主题中讨论的其他器件:THS4551、 THS4511、 ADS5500、 LMH6553

您好!

我们的客户考虑使用 THS4551和 ADS4122组合。

此处需要注意的是 ADS4122的 INP、INM 引脚的绝对输入电压范围、即 AVDD + 0.3V = 1.8 + 0.3V = 2.1V。

THS4554的正输出电压范围为 (Vs+) 3.0 - 0.2V = 2.8V。

我们应该向 ASD4522输入引脚添加电压钳位吗?

或者是否有任何系统级建议或参考设计?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mochizuki
    我已就您的问题通知 ADS4122专家。
    他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、
    THS4511输入端的工作电压范围是多少?
    尽管 ADS4122输入端的绝对最大电压为2.1V、但工作最大电压为 Vcm +差分 Vp-p/4 = 0.95+.5 = 1.45V。 超过1.45V 在正常工作条件下不起作用。
    此致、
    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vijay-San、
    我们的客户将从 THS4511输入完整的3.0V 摆幅。
    可能是我们需要添加外部电压钳位电路以确保电压低于2.1V。

    此致、
    Mochizuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    在查看 THS4511数据表以回答您的问题时、我发现一个有关 THS4511应用的可能有用的部分。  具体而言、本节讨论了 THS4511的默认共模输出与 ADS5500的输入电压工作条件不兼容。  根据我的理解、这与您的问题类似。  与其尝试在此处综合和解释、直接查看信息可能更好。  本文档的相应部分位于第22页、参考了标题"THS4511和 ADS5500组合性能"下的图51。  实质上、本文档建议使用隔直电容器和偏置电路。  如果 在这里有折衷、我不会感到惊讶、但这是一个很好的起点。

    此外、是否有任何设计限制因素阻碍了您使用该特定的 FDA 或 ADC?  否则、可能会有一个涉及不同组件匹配的解决方案。  

    如果数据表上下文不起作用、我很乐意继续我们的讨论。

    此致、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的建议。

    此时、我们的客户尝试在 ADC 输入引脚处添加输入电压钳位、以确保低于2.1V 绝对最大规格。

    如果我们可以在  TI 产品系列中找到适用于12位65MHz 的1.8V 额定 FDA 或3.3V 额定超低功耗 ADC、这将是理想的解决方案、但实际上并非如此。

    我希望下一代低压 ADC 将在输入节点集成"强 ESD 单元"作为电压钳位、然后您将指定更高的绝对最大输入电压。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mochizuki

    客户是否考虑了具有集成输出钳位的 LMH6553 FDA。 我认为这可能会提供解决方案。 请注意、当输出共模电压位于放大器电源之间时、将实现最佳的放大器谐波失真性能。 这可能需要为电源使用特殊电压、以使放大器输出共模与 ADC 所需的电压相匹配。

    我希望这对您有所帮助。

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    感谢您的宝贵建议。

    与 THS4551相比、THS6553的模拟性能要好得多。

    需要5V 电源、但集成了电压钳位功能。

    让客户了解此解决方案。

     

    此致、

    Mochizuki