This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:无法在 AFE 输出端恢复全周期正弦波。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/806408/vsp5610-not-able-to-recover-full-cycle-sine-wave-at-the-output-of-afe

器件型号:VSP5610

您好!

我们使用 VSP5610 AFE 来捕获函数发生器的模拟输入、即正弦波、斜坡等

我们使用1MHz 采样时钟并在 VSP5610的模拟输入引脚上施加1KHz 正弦波、偏移为1Vpp 和2V。

在输出数字端、我们将获得仅半个周期的正弦波、其中半个周期会被削波。 我们使用 SH 模式。

如何在数字端恢复全正弦波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    请参阅数据表的采样保持(SH)模式部分、并确保您正确遵循所有相关设置和配置。

    请告诉我

    您设置了什么 VCLP?
    您正在使用 AINGND 做什么?
    SH_REFx_EN 的设置是什么?
    输入耦合是连接电容器还是直流电?
    您是否还可以共享您正在使用的完整寄存器配置?
    此外、电路图也可能有所帮助。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCLP 为0.5V、即使用内部基准。
    AINGND 通过电容器接地。
    SH_REFx_EN 被启用
    与电容器耦合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们将其发送到电子邮件。 您可以在 TI.com 上的 Bhandari 给我发送一封电子邮件吗?

    最棒的

    Alex