大家好、
我想知道、如果在 ADS122C04上禁用 PGA、偏移漂移的最大值是多少?
提前感谢您!
此致、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
所有数字电流从 DVDD 流向 DGND。 所有模拟电流均从 AVDD 流向 AVSS。 对于 IDAC、由于这是模拟外设、电流将流向 AVSS 以完成电流路径。 您的图不正确、因为电阻器应连接到 AVSS 而不是接地、因为该图使用双极(+/-2.5V)电源。 如果是单极电源、其中 AVSS 接地、AVDD 为5V (例如)、则 DGND 和 AVSS 可能处于同一电位。
此外、IDAC 可提供恒定电流的位置也存在限制、该电流称为顺从电压、在 ADS122C04数据表中指定为 AVDD-0.9V。 因此、相对于 IDAC 电流的电阻大小无法在电阻器上提供大于(AVDD-0.9V)- AVSS 的压降(对于5V 单极或+/-2.5V 双极电源、为4.1V)。
此致、
Bob B