This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:输出 DAC CAN#39;t CHANGE

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799968/dac8571-output-dac-can-t-change

器件型号:DAC8571

Hallo

我正在使用带有 Raspberry PI 的 DAC8571、我正在尝试更改从500mV、1V、1.5V 和2.5V 开始的输出

但输出未更改、输出仍为1.25V。  我正在使用 Python 程序、我的程序就是这样

启动信号

2.发送 DAC 地址

3.发送控制字节

4.MSB 和 LBS 用于 DAC 输出

DAC_ADDR = 0x4C

DAC_register = 0x10

DAC_VOUT = 0x1999

BUS.WRITE_WORD_DATA (DAC_ADDR、DAC_register、DAC_VOUT)

请帮帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizal、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您使用的是什么硬件? EVM 或您自己的电路板? 您能否捕获 I2C 模式的几个示波器截图并上传?

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢您的回复、 我正在使用我自己的板。 我的原理图类似这样

    此致

    Rizal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DAC 原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizal、您好!

    原理图对我来说看起来很好。 您是否可以上传 I2C 波形范围捕获?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Uttam

    我可以展示 I2C 波形示波器、因为我没有示波器、我认为 I2C 工作正常

    因为 Raspberry 或微控制器可以将数据发送到 DAC 寄存器、并且 DAC 寄存器已更改。 图中显示了从 I2C 接收数据前后的 DAC 寄存器。

    图1. DAC 寄存器默认值

    图2. 从 Raspberry 接收数据后的 DAC 寄存器

    Vout 不符合此公式(Vout = VREF * D/65536)

    此致

    Rizal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizal、您好!

    很难解释代码转储-看起来没有数据。 如果您无法获得示波器截图、能否在没有通信的情况下测量每个引脚上的电压?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对此有更新吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要关闭此主题。 您可以在有更新时重新打开。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Uttam

    很抱歉,我很晚才回复您的消息,问题已解决。 在输出中、有一些电路连接错误

    此致
    Rizal