This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:无法在 Win10上安装- LabVIEW 运行时间2014 (!)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805376/afe4900evm-fail-to-install-on-win10---labview-run-time-2014

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

您提供的 setup_AFE4900_EVM_v1.0.0失败!

您尝试安装的 LabVIEW 运行时间是2014版、不适用于 Win10 (我们现在是2019年!)。

由于 LabVIEW p 无法完成设置,所以一切都被卡住了。

等待您的建议。

ES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    .Net 3.5框架和 WIN 10安全性-问题。 修复后-可以安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个问题得到解决。 感谢您的更新。