This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:如何进行子采样、图像混叠?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64, ADS54J64EVM, ADS58J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805017/ads54j64-how-to-do-sub-sampling-image-aliasing

器件型号:ADS54J64
Thread 中讨论的其他器件: 、ADS58J64

我想使用4个通道以500MHz 的频率同时对4个信号进行子采样、以进行比例式测量。 我计划以大约 FS = 970MHz 的频率运行 ADC

使用混叠信号、但我对2个抽取滤波器施加的 BW 限制感到困惑。 它们似乎将频率限制在 Fs/2、但会是什么

它们是否在这一基础上实现了? 我的信号是否会像所有4个通道上的"正常" ADC 那样恢复到 FS/2 - 500MHz?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    我已就您的问题通知 ADS54J64专家。
    他将於明日作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    500MHz 时的信号带宽是多少? 例如、什么是 Fmin 和 Fmax?
    谢谢、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    所需的主要信号是500MHz 的载波、表示同步加速器中光束的电荷幅度和

    通过4个比例式测量通道、即横向位置。 我们还会测量耦合组不稳定性

    调制载波;带宽较窄、+/- 750kHz。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

     您计划使用哪种模式? 您是否计划使用真实数据或 I/Q 数据?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我希望获取真实数据、我不需要 I/Q

    我正在尝试 mode8 (我使用的是 ADS54J64EVM 和 TSW14J56)、看起来我能够使用487MHz 采样 时钟和500MHz 输入进行子采样。

    实际输出显示了我在13MHz 时的预期位置,Yayy!

    但是、4个输入之间似乎有固定的相位延迟。

    这里是两个正通道1和3上的波形、它们具有功率分离时间对齐的波形。 不同之处在于有几个采样时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    为了简化 PCB 上的布线、通道 A 和 C 交换了进入 ADC 的 P/M 信号。 这是您看到的相位失准。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、A&C 与 B&D 之间存在180度的反转

    我所讨论的是 A 到 C (或 B 到 D)的相对相位。

    每个通道的抽取输入滤波器中是否存在可能导致这种情况的延迟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我正在与设计团队核实您的相移查找情况。 是否在对器件进行编程之前对其发出硬复位命令?

    您在上一篇文章中提到有一个波形。 未附加此文件。 您可以再次发送吗? 您正在使用哪些 GUI 设置?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS54J64_5F00_Mode_5F00_2.pptxMike、

    在讨论设计之后、他们提到应该没有延迟。 我使用一个1MHz 脉冲进行了测试、该脉冲使用分离器发送到 CHA 和 CHC、并使用 HSDC Pro GUI 捕获数据。 当我查看两个通道时、我没有看到任何相位延迟迹象。  您是否有可能在您的设置中获得相移?

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我能够复制模式2、抽取 x 4、ADS58J64_LMF_2241_mode24的结果

    但是、当我尝试模式8、抽取 x 2、ADS58J64_LMF_4421_mode38_16b 时、

    我看到通道 A/B 对齐(但180相位与我预期的相反)、并且 C&D 对齐、但 A&C 和 B&D 不对齐。

    它看起来是4个样本

    下面还有一个部分显示了转换:

    2848. -2618. 3052. -2376
    2854. -2592 3022. -2368
    2824. -2562 3018. -2354
    2808. -2554 3000 -2342.
    2782. -2536 2988 -2314
    2776. -2526. 2946. -2294
    2764 -2526. 2960 -2276
    2748. -2506 2898 -2256
    2730. -2482 2906 -2240
    2712. -2452 2894 -2224
    2674. -2436 2888 -2198
    2670 -2422 2874. -2200
    2686 -2432. 2832. -2182.
    2668 -2428 2802. -2136
    2642. -2380 2784. -2130
    2610. -2334 2754. -2140
    2118 -1838年 2786 -2132
    -7534 7726. 2750. -2096年
    -7730 7922 2744. -2082年
    -7960 8192 2706 -2058年
    -8198 8374 2222. -1550
    -8102 8310. -7422 8112
    -8020. 8210. -7598 8320
    -7822 8024. -7892 8600
    -7574 7788 -8120 8824
    -7476 769 -8036 8760
    -7416 76338 -7966 8672
    -7362 7574 -7794 8492
    -7214 7444. -7530 8254.
    -7152. 7342 -7442 8176
    -7048 7254 -7380 8112
    -6988 7164 -7346 8060.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    当我切换到模式8时、我没有看到这个问题。 CHA 和 CHC 始终对齐。

    此致、

    Jim