This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:在每个实例中、读取寄存器不会在 MISO 引脚上提供数据

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/806036/afe4400-reading-register-does-not-provide-data-on-miso-pin-on-every-instance

器件型号:AFE4400

我已经配置了 AFE4400并启用了读取寄存器、现在我正在尝试读取 while (1)中的寄存器0x01、并且我也会获得我之前写入的值、但并非每个实例都是如此。

缩小序列

存在数据时按顺序放大:

数据不存在时的缩小序列:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    您的设置中 SCLK 的频率是多少?
    我假设您已经使用 AFE4400构建了自己的电路板、在这种情况下、任何 SPI/Power/RESET/AFEPDN 引脚是否悬空? 您可以执行快速导通性检查、以验证与 AFE 引脚的所有连接。
    如果引脚悬空(主要是由于焊接)、则会发生这种行为。

    此致、
    Prabin。