This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:ECG 模块和 RLD 电路的 DNP 组件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805950/afe4900evm-dnp-components-for-ecg-module-and-rld-circuits

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

您好!

我尝试使用电路板的 ECG 部件。 我注意到要放置在过滤器上的预定义位置以及一些建议的位置(我想?) 原理图上的组件。

是否有关于应用 DNP 组件(移除跳线)时电路如何工作的提示?

此外、如何通过连接 J17将 RLD_OUT 引脚直接连接到电路(而不是通过人体)? 这是否可行?

如果我确实将 RLD_OUT 连接到主体、那么电路板上是否有可以连接到 R_RLD 和 C_RLD 的位置、如数据表 P135中所示?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我在数据表上查看了更多内容、并谈到了 LPF 和 HPF。 因此、现在我的问题(第一部分)专门指的是-

    CM 扼流圈和电容器紧随其后
    2.如果我没有将两个 RLD 引脚连接到人体、我应该连接到哪一个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yunting、

    请将您的 AFE4900相关问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com。

    此致、
    Prabin