This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:多个感应电极 Matlab

Guru**** 2546050 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805707/afe4300evm-pdk-multiple-sensing-electrodes-matlab

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

尊敬的:

我想在 Matlab 中写入寄存器并读取输出值。 在消息通信协议文档的帮助下、我尝试制作一个 Matlab 程序来写入寄存器。

尝试了一些之后、我设法根据器件 GUI 中的值写入寄存器(就像我在 GUI 中选择框一样)。 我还可以读回寄存器值、它们是正确的。 例如:要在 ADC_CONTRAL_REGISTER1中将采样频率更改为860SPS、我发送'w015170?" 然后我发送'R01' 我回读5170 (此外 、AFE4300 EVM PDK 板的显示屏显示此值)。 但是、我无法在 Matlab 中测量1对测量电极的电势差(我一直接收0A 0D 默认值)。

当我调整 GUI 中的寄存器并尝试通过 Matlab 读取测量值时、它确实起作用。 在我的 Matlab 代码中、我首先将所有寄存器设置为默认值、然后调整所有寄存器值。 除了所有寄存器值之外、我还应该向 Matlab 代码中添加其他内容吗?

此致、
金克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinke、

    请将您的 AFE4300相关问题发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com、并参考此 E2E 帖子。

    此致、
    Prabin。