This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:50Hz 干扰问题

Guru**** 2768965 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805004/ads1293-50hz-interference-problem

器件型号:ADS1293

您好:

我们在动态心电图(DCG)器件中使用 ADS1293作为 ECG 采样芯片。在使用过程中、发现了以下问题:

 1.分离问题:在 ECG 采样数据记录中,发现心电图信号的偏置电压在不同的人体或不同的时间不同。它不在零点(位置是随机的, 感觉这个芯片没有直接偏置);但是 ADS1293EVM 用户指南图像中的水平线为0。要了解如何实现、我们可以进行电路调整。

2. 50Hz 干扰问题

在使用人体测试时、发现50Hz 的干扰非常严重、而参考 ADS1293手册未找到建议的解决方案。想知道可以避免哪些良好的模式。
BR
阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    感谢您的发帖、欢迎来到论坛。

    是否正在使用双极电源? 如果是、这将解释为什么偏置电压预计为0V。
    请记住、偏置电路通常作为输入的组合馈送、因此如果输入不是静态的、则偏置电压会随着时间的推移而变化。 如果没有其他信息(原理图、寄存器、波形)、就很难知道导致混淆/问题的原因。

    50Hz 问题很可能是由于未正确使用器件的 RLD (偏置)功能、因为该功能旨在消除测量过程中的共模噪声。

    有关 RLD/BIAS 的更多信息、请参阅 BIOS 常见问题解答: e2e.ti.com/.../2855202
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下测试的寄存器值。 此外、使用的硬件是 ADS1293EVM (SV600846-001、修订版 B)。 如答复中所述、检查后、RLDIN 未短接至 RLDREF。 在 RLDIN/RLDREF 短接连接后、50Hz 的纹波仍然存在、偏置问题无法解决。 需要知道如何偏置单极电源中的输入信号以避免基线漂移。

    地址
    0x00 0x00
    0x01 0x11
    0x02 0x19
    0x03 0x00
    0x04 0x00
    0x05 0x00
    0x06 0x00
    0x07 0x07
    0x08 0xFF
    0x09 0x00
    0x0A 0x07
    0x0B 0x00
    0x0C 0x04
    0x0D 0x00
    0x0E 0x00
    0x0F 0x00
    0x10 0x00
    0x11 0x00
    0x12 0x04
    0x13 0x00
    0x14 0x24
    0x15 0x00
    0x16 0x00
    0x17 0x04
    0x18 0x00
    0x19 0x00
    0x1a 0x00
    0x1b 0x00
    0x1c 0x00
    0x1d 0x00
    0x21 0x08
    0x22 0x08
    0x23 0x08
    0x24 0x02
    0x25 0x00
    0x26 0x04
    0x27 0x08
    0x28 0x00
    0x29 0x00
    0x2a 0x00
    0x2b 0x00
    0x2C 0x00
    0x2D 0x00
    0x2E 0x33
    0x2F 0x30
    0x30 0x00
    0x31 0x00
    0x32 0x00
    0x33 0x00
    0x34 0x00
    0x35 0x00
    0x36 0x00
    0x37 0x00
    0x38 0x00
    0x39 0x00
    0x3a 0x00
    0x3B 0x00
    0x3c 0x00
    0x3D 0x00
    0x3E 0x00
    0x3F 0x00
    0x40 0xFF
    0x50 0x00
    0x60 0x00
    0x62 0x00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议在发现50Hz 问题之前关闭导联脱落检测。

    电极连接在身体的什么位置?
    您能否观察到通道4上的电压输出?
    EVM 上的 RLDIN 连接了什么?

    提醒一下、EVM 并不是用于与患者直接连接。 使用患者模拟器是一种更可靠的测试方法。