This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS8684可支持8位 SPI?

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805257/ads8684-ads8684-can-be-support-8-bit-spi

器件型号:ADS8684

你(们)好  

我使用 FT4222通过 SPI 接口控制 ADS8684。

FT4222数据 SPI 格式如下所示。

它可以用于 ads8684?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4786735:

    该 ADC 不需要连续时钟串、但通过数据读取进行整个数据转换和采集总共需要32个时钟、此外、这32个时钟也应位于同一个/CS 帧(低电平)中。

    如果您有进一步的问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    戴尔