This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:布局-板层

Guru**** 2392945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/806171/ads1158-layout---board-layers

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件:ADS114S08

大家好、

对于我的客户想要使用 ADC1158的新项目。

问题:

1) 1)组件是否仍处于活动状态或是否存在任何寿命问题?

2)关于布局、在较新的 ADC (例如 ADC ADS114S08)上、建议将模拟和数字质量层合并在一个层中、而不是像我们通常所做的那样单独创建层并将它们连接到一个点。

制作单层也是该 ADC 的最佳实践?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    是的、ADS1158仍然非常活跃。 该器件可用于许多工业应用、这意味着它可能具有很长的寿命。

    我建议尽可能为该器件使用单个接地层/质量、尤其是在 AVSS 电源= DGND 电位时。 (如果 AVSS 改为连接到-2.5V 电源、则-2.5V 电源的接地基准应与 DGND 相同)。

    我写了一个常见问题解答、了解我们为什么通常会提出此建议、请仔细查看、如果您有任何其他问题、请告诉我:
    [常见问题解答]高分辨率 ADC 的 PCB 布局指南和接地建议
     

    [常见问题解答]高分辨率 ADC 的 PCB 布局指南和接地建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的回答。

    您是否还有关于偏移和增益校准的更多背景知识、因为我们在 DS 中找不到这些数据。

    非常感谢、

    Antonio