This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLA2024:TLA2024

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/806536/linux-tla2024-tla2024

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件: ADS1015

工具/软件:Linux

你(们)好

我们使用的是没有 Linux 驱动程序的 TLA2024 ADC。

我们观察到 ADS1015和 TLA2024彼此相似。并且 ADS1015驱动程序可用。

ADS1015驱动是否与 tla2024兼容?我们是否可以使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagadiswar、


    在寄存器配置和通信方面、ADS1015与 TLA2024非常相似。 您应该能够使用适用于 TLA2024的 ADS1015 Linux 驱动程序。


    吴约瑟